This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2800157:CCS 主题-调试问题-未找到兼容的调试内核

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349160/tmdscncd2800157-ccs-theia---debug-issue---no-compatible-debug-core-found

器件型号:TMDSCNCD2800157

您好!

我们刚刚收到新的开发板、并试图让一些简单的程序运行以测试系统/环境、但我们无法对系统进行刷写/调试。  当我们第一次尝试运行调试会话时、它告诉我们需要更新。  更新后、我们立即收到错误消息"No compatible debug core Found"

TIA、
乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathon、

    我目前使用的是 CCS Theia v1.3

    您正在使用哪个版本? 我能够连接到器件并运行一个简单的 GPIO 示例。

    此致!

    马瑞安