This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:eCAP 中断源的数量

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349433/tms320f280025c-the-number-of-ecap-interrupt-sources

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

你好。

TMS320F28002x 技术参考手册的 eCAP 简介页面中包含以下内容。
"对四个事件中的任何一个事件进行中断。"
但是、在 SysConfig 文件中、可以选择所有事件作为中断源。
在这种情况下、中断将在哪种事件下发生?
是否能针对所有事件生成中断?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hiroki、

    [quote userid="587272" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349433/tms320f280025c-the-number-of-ecap-interrupt-sources 这样、在哪种情况下会发生中断?
    是否可以在所有事件上生成中断?

    是的、是这样。 多个事件都可以生成中断、以便运行同一个 ISR、然后在 ISR 中、您可以检查 ECFLG 以查看哪个事件触发了中断、从而确定是否进行了处理。