This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:F28P55x NPU

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349052/tms320f28p550sj-f28p55x-nnpu

器件型号:TMS320F28P550SJ

您好!

新型 F28P55x 现已发布。 我在数据表中注意到的一个重大新功能是神经网络处理单元(NNPU)的存在。 NNNNPU 文档尚不可用。 有人能告诉 我更多关于 NNPU 的信息吗?

 谢谢。

 Ari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ari、

    感谢您在 E2E 上与我们联系。  我们计划在未来几个月内围绕神经网络处理单元发布更多的宣传材料、但目前我们想明确说明这款 HW 加速器在新型 F28P55x 系列器件上的应用。  当我看到我们的营销/开发团队发布的内容时、我会试着返回此帖子、将这些内容链接到中。

    此致!
    马修