This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:TMS320C2000

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1344251/c2000-gang-tms320c2000

器件型号:C2000-GANG

我可以使用 API 或 DLL 进行条件擦除吗?
示例:如果目标为空>>则编程 提供。  
如果目标不为空>>>>然后擦除 Blankcheck,然后编程并验证  

-这将帮助我缩短编程目标的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道有些选项只能通过 GUI 进行编程、正如您提到的、还有一个执行空白检查的选项。  我假设有一个 API 调用可以重现空白检查、所以您可以调用此函数、并且根据返回值、在编程之前做出擦除或不擦除的决定。

    在 Gang 安装目录内、有用 C 编写的有关如何实现 API 调用的示例、以及有关不同选项的背景。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -我可以在 API 中进行条件擦除吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您查看此处的 C2000-GANG.h 文件 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\C2000-GANG \API-DLL\ 、第534行支持"CFG_SKIP_ERASE_IF_BLANK"。  这启用了、所以它应该在执行此操作。

    此致!

    马修