This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:C2000-GANG:TMS320F28388D 支持

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1322309/c2000-gang-c2000-gang-tms320f28388d-support

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D

您好!

我们最近购买了 C2000-GANG 闪存器、并希望将其用于刷写 TMS320F28388D 板。

网站上指出、C2000-GANG

  • 支持所有当前和未来 C2000器件

下载 GUI 后、我找不到 TMS320F28388D 板、所以我开始搜索论坛、在论坛中找到了此主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1047650/tms320f28388d-flash-programr、提示他们可能需要几周的时间来修复。 然而,这个职位是两年的年龄。

您能不能告诉我这方面的进展情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对其进行研究、一旦获得有关该器件支持状态的更多信息、我将提供另一个更新。

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有机会了解一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将根据请求在内部进行跟进。  供应商对于这一问题的回复待处理。

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Matthew)好。 您是否收到过该供应商的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、此过程正在进行中、在将 M4内核集成到标准 C2000 MCU 流程中时出现了一些问题、并且工具未更新。  我正在等待来自该团队的 ETA、今天请允许我再次查看、看看我们是否有可以分享/

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Matthew、你听过有关这方面的进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是在同一情况下的成员斯茹尔格。

    我们想对没有 ARM 内核的 TMS320F28388D 使用 C2000 GANG 编程器。

    Elprotronic 不再回答...

    您能为我们提供帮助吗?

    此致!

    马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc/Sjurgw、

    让我在内部上报此问题、看看我们是否可以解决此问题。  我知道有正在进行的对话、但我不知道修复的时间表/时间表。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marc Cayrolle 说:
    Elprotronic 不再回答...

    这里也一样...
    大约一年前、elprotronic 回答说、他们与 TI 合作解决了该问题、但之后不再从他们那里听到。
    我在10月份再次询问是否有这方面的消息,但没有得到答案。
    我们还想对 F28388D 使用 C2000-GANG 编程器、但包含 ARM 内核。
    谢谢。
    扬内斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    很抱歉 TI 延迟回复、我一直在与其他人交谈以了解情况、看看是否有解决办法。

    遗憾的是、问题仍然存在、因为 C2000-GANG 不支持 F2838xD、我们还无法使用 Elprotronic 达成解决方案。

    我没有太多东西要在这里分享、我假设 C2000-GANG 不适用于您的系统、那么可以将这些器件退回 TI 以获取退款。  我建议您查看有关 TI 返回过程的此网页 https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html ,如果由于失败原因而提出请求,我们可以参阅此 E2E 博文,但如果您有问题,请在此处进行回复,我会查看此网页并提供帮助。

    再说一次、我知道这不是每个人都想要的答案、而是想继续并传达我今天所知道的信息。

    此致!

    马修