This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:SYS/BIOS 程序在再次上电后无法运行

Guru**** 2957970 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349477/tms320f28377d-the-sys-bios-program-cannot-run-after-power-on-again

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

我们使用 CCS12创建了一个新的 SYSBIOS 项目、编译后可以在线仿真(xds200)。 但是、在重新上电和复位后、系统无法运行的原因是什么? 配置文件是否有问题? (我们使用28377D 平台)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rui、您好、

    您是否验证过代码已编程到闪存中? 如果您重新连接仿真器而不重新编程器件、您是否能够看到代码在何处卡住?