This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:带双核 CPU f2837xD 或 F2838xD 的功能安全

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1342626/launchxl-f28379d-functional-safety-with-dual-core-cpus-f2837xd-or-f2838xd

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好、专家!


我阅读了技术文档 SFFS022

我注意到这里仅提及与双核微控制器 TMS320F2838xD 相关的1oo1D 安全架构。 我想知道使用这款双核微控制器、1oo2安全架构是否可行。
我想象一下以下应用。 具有2个编码器的电机由具有 TMS320F2838xD 的功率放大器供电。

第一个通道:电机控制和运动功能在第一个内核(CPU + CLA)上实现。 该内核使用来自第一个编码器的位置。
第二个通道:第二个内核(CPU + CLA)读取第二个编码器以监控电机位置。

通过比较这两个通道的位置、不仅可以实施 STO (安全转矩关闭)、还可以实施 SS1 (安全停止1)、SOS (安全操作停止)、SLS (安全限制速度)或 SDI (安全方向)。 所有这些运行模式已经需要安全架构1oo2。 这意味着 SIL3也是可行的。

我在这里是对我的思维火车的正确吗?还是我在某个地方犯了一个错误?

提前感谢、此致

Bui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家!

    同时、我了解了更多有关功能安全的信息、上周参加了一个专业展会、很幸运见到了一位非常能干的 TI 员工。 他告诉我很多关于驱动技术中的功能安全的信息。 我知道  我是怎么知道的。 难怪我还没有收到我的问题的答案。  

    此致- Bui