This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:仿真和独立启动的硬件设计

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1348608/tms320f28379s-hw-design-on-emulation-and-standalone-boot

器件型号:TMS320F28379S

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

他们正在 使用 F28379S 设计自己的子卡、然后将 卡插入 PSU。

由于我们将 在开始时通过 CCS 调试模式对器件进行调试、并且一旦完成所有外设验证、他们最终将在独立模式下运行器件、并在 PSU 中使用闪存引导。 并且仅连接 JTAG 以对 FW 代码进行重新编程、 很少在 CCS 调试 模式下再通过 JTAG 进行调试。

那么、在硬件设计开始时、我们应该让他们提前在 TRST 引脚上放置一个开关或在外部保留一个上拉高/低电平电路、以便将 TRST 引脚状态从1切换为0、对吗?  

谢谢。此致、

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    通常、我们建议客户只需在 TRST 上使用下拉电阻器。 当调试探针与器件通信时、它会将 TRST 拉至高电平。 否则、TRST 将变为低电平。

    我认为我们推荐2.2k 欧姆与10k 欧姆之间的电阻器。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我同意我们通常 建议 在 TRST 上放置一个下拉电阻器、但这样、器件就无法在运行时在 CCS 调试模式下与 JTAG 通信、对吗?  

    正如我提到过的、用户可以使用 JTAG 在早期开发阶段进行调试、然后在器件准备好进行 MP 测试后让它独立运行。 考虑到他们的发展情况,要设计硬件在很早的阶段,不应该保留上拉 TRST ,引脚? 或者 即使在那里有一个下拉电阻器并在 CCS 调试模式下与器件通信、探针仍然能够将 TRST 拉至高电平?

    请帮助澄清一下、谢谢。

    约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    我同意我们通常 建议 在 TRST 上放置一个下拉电阻器,但这样,设备就无法在运行时在 CCS 调试模式下与 JTAG 通信,对吗?  [/报价]

    这是不正确的。 如果正确选择了电阻器值、调试探针将在 CCS 连接到器件时将 TRST 拉至高电平。  如果您想了解相关示例、请随时查看 launchpad 原理图。

    此致、

    本·科利尔