This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CCS12编译失败、无法生成 bin 文件

Guru**** 2510035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1348814/tms320f280049c-ccs12-compile-failed-to-generate-bin-file

器件型号:TMS320F280049C

操作系统: Win10

CCS:v12.5

错误:

"C:/ti/ccs1250/ccs/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat " V1421Z.out""V1421Z.bin""C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_17.9.0.STS/bin/ofd2000.exe " C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_17.9.0.STS/bin/hex2000.exe "C:/ti/ccs1250/ccs/utils/tiobj2bin/mkhex4bin.exe "
Makefile:162:目标"编译后"的食谱失败
'C:'不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
gmake[2]:[post-build]错误255 (已忽略)

我研究了一些相关主题。 似乎都专注于这句话:   %ofdcmd%--obj_display=none,header %outfil%| findstr/c:" ELF "> nul 2>&1。 一些专家提出了一些解决方案、例如将这一行分成两行。 但我不知道如何正确地执行它。 我尝试了几种方法,但都失败了。 有人能告诉我如何操作吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    根据您在上面链接的帖子、我相信分隔是以"|"字符发生的、即将行分隔为以下内容:

    %ofdcmd% --obj_display=none, header %outfile%
    findstr/c:" ELF " > nul 2>&1

    至少这是我对该用户最后一次回复的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这可以解决我的问题。