请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 controlSUITE
您好!
我正在尝试将代码上传到 TMS320F28335中的闪存、但无法上传。 我过去上传时没有遇到任何问题、直到突然我无法在控制台中看到以下输出消息(在 C2000编译器的高级选项中启用了冗长子函数):
C28xx:闪存编程器:写入闪存时遇到错误
C28xx:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx:GEL:文件:/home/claus/CodeComposerStudio/workspace_v12/Example_2833xSWPrioritizedInterrupts/Debug/Example_2833xSWPrioritizedInterrupts.out:加载失败。
首先、我在尝试加载我正在处理的代码时收到这条消息、虽然我能够将代码加载到 RAM、但无法解决该问题。 因此、我从 C2000Ware Suite 切换到 Example_2833xSWPrioritizeInterrupts.c、只是为了简化、但输出仍然相同。
任何人都知道可能会发生什么情况、或者我如何获取有关此故障的更多信息以解决该问题?
提前感谢、
克劳斯