This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:McBSP

Guru**** 2845700 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, AMC1203, TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1348871/tms320f28069-mcbsp

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件: AMC1203TMS320F280049

您好!

我们使用的是 TMS320F28069。

但对于电流和电压测量、我们希望使用光学隔离型 Σ-Δ 调制器。 (ACPL-796J 或 ACPL-C799)

在我确信中、它是脉冲编码协议、就像时钟同步 PWM 信号一样。  

您有没有想过将这样的器件连接到我们的控制器?

我的问题:

-如何连接这样的设备?

-是否可以使用 多通道缓冲串行端口(McBSP)连接设备?

-是否有示例代码可用?

-是否可以读取与 PWM 单元同步的数据(在 PWM 脉冲的中心进行采样)?

-我还可以使用 DMA 进行数据采集吗?

此致  

马丁·瓦塞尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    -如何连接这样的设备?

    -是否可以使用 多通道缓冲串行端口(McBSP)连接设备?

    -是否有示例代码可用?

    [/报价]

    这些问题针对的是外部 SDFM 设备的制造商、您需要通读其文档。 这不是 TI 器件、因此我们很难支持其他制造商提供的硬件。 我们没有任何使用此器件的示例软件/设计。

    Zhen ling Pan 说:
    ]-是否可以读取与 PWM 单元同步的数据(在 PWM 脉冲的中心采样)?

    您是否打算使用 PWM 作为外部 SDFM 器件的输入? 如果是、这是支持该硬件的公司要回答的另一个问题。

    如果您询问是否可以使用 PWM 来读取数据、这从根本上来说不是 PWM 的工作方式。

    Zhen ling Pan 说:
    -我还可以使用 DMA 进行数据采集吗?

    DMA 不用于数据采集、而用于 F2806x 器件内的数据传输。 更多信息、请参阅参考手册。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你怎么做?
    我想知道是否可以使用 McBSP 单元评估此类调制(1位、10MHz、二阶隔离式 Δ-Σ 调制器)。 您有一个 ADC (AMC1203)、其调制类型与现已发售。
    现在我的具体问题是:
    如何将 AMC1203连接到 TMS320F28069?
    是否有相应的应用手册?
    您有软件示例吗?
    对数字信号进行布线时需要考虑哪些因素?

    此致
    马丁·瓦塞尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如何将 AMC1203连接至 TMS320F28069?

    我快速浏览了 AMC1203数据表、但我不太清楚适用于 MDAT 和 MCLK 的通信协议、因此我要向负责这款器件的团队提出这个问题。

    是否有此方面的应用手册?
    是否有软件示例?

    从我所看到的关于这个外部 ADC 的内容中没有应用说明或软件示例、而不是使用 C2000器件。

    路由数字信号时需要考虑哪些因素?

    路由数字信号时的一般考虑事项是确保从两侧正确/一致地配置信号类型(即开漏/推挽、输入/输出等)、验证电压电平是否正确(可以在 F2806x 数据表中验证哪些值被视为逻辑高电平或逻辑低电平)、 确保 物理连接安全等。 这是一个相当一般的问题,因此很难 在这里尝试和涵盖每一项可能的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的提问。

    我们有此应用手册概述了将 AMC1306隔离式调制器连接到 C2000 MCU 和软件示例。 这可以是一个很好的起点:

    您还可以浏览 C2000 Academy、以获取更多代码示例:

    如果您有我可以解答的关于 AMC1203的具体问题、请告诉我。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva:
    非常感谢您的快速回复。 由于我使用的是 TMS320F28069、因此我无法使用 DeltaSigma ADC (AMC1203)。 控制器没有正弦抽取滤波器。
    但对于使用 TMS320F280049的未来设计、这是一个替代方案。
    尽管价格很高、但我还是决定不使用这款新的控制器、因为我们已经在制造类似的器件、而且转换或软件定制需要付出太多的努力。

    非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    我明白、您在使用什么系统? AMC1306是否适合您的应用? 如果我能回答有关其他设备的任何适合您的项目的问题、敬请告知。

    此致、

    评估