This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:CCS 工程警告消息

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1350073/tms320f280025c-ccs-project-warning-message

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

你好。

更新 CCS 后、以下警告消息来自在更新前创建和构建的工程。
为了消除此警告消息、我应该怎么做?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    请从 TI.com 安装最新的 CCS 版本(V12.7)- CCStudio IDE、配置、编译器或调试器| TI.com

    该版本的 CCS 已提供最新的 SysConfig。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    很抱歉没有正确传达信息。
    我使用 v12.5 CCS、并在那时创建了该工程。
    当我尝试在 CCS 更新中更新到 V12.7时、发生错误、无法成功完成更新。
    因此、我从 PC 上卸载了 v12.5 CCS、并从 TI.com 安装了 V12.7 CCS。
    当我使用 V12.7 CCS 构建项目时、出现此通知。
    在本例中、我预计会发生这种情况、因为我尝试使用较新版本的 CCS 打开使用较旧版本创建的工程、是这样吗?
    如果我的理解是正确的、我宁愿重新安装旧版本的 CCS。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    我想您在.syscfg 文件中有 SysConfig 版本1.18的配置设置。

    您可以忽略该警告、否则您可以在.syscfg 文件中将 syscfg 版本号更新为1.20。

    它试图查找 syscfg 版本1.18、由于该版本不可用、因此使用的是可用的版本1.20。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    感谢您的回复。
    我理解大多数情况。
    到目前为止、我创建的每个项目都有一个警告标记、如果可能、我不想忽略它。
    如何将 syscfg 文件的版本更新为1.20?

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroski、您好!  

    您能否打开" .syscfg"  以文本格式输入示例中的扩展名。 您可以看到文件中指定的 SysConfig 版本。 您可以将其更新为1.20。 有一个 @版本{"tool":"  配置进行配置、您可以在其中将版本指定为 @版本{"tool":"1.20.0+3587"}

    或者、您可以在类似于下图的工程属性中进行更新。

    您可以选择将 syscfg 版本设为1.20版。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    在练习你教我的方法后,我能够删除警告。
    它真的很有帮助。
    非常感谢。