This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:使用闪存和 CLA 的项目示例

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349142/tms320f28069-project-example-using-flash-and-cla

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!  

在 C2000ware 中提供的示例中、我可以找到一些闪存工程以及一些 CLA 工程、但不能找到任何同时使用 CLA 和闪存的工程。

我实施闪存+ CLA 项目的最大困难是获得一个可靠的 连接器命令文件。

TI 是否可以提供任何同时使用闪存和 CLA 的示例项目?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否看过 C2000ware 中较新器件中提供的 CLA 闪存示例?

    此致、

    维纳