This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:warning cmd memcfg "module must be enabled"

Guru**** 2942130 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347967/tms320f28386d-warning-cmd-memcfg-module-must-be-enabled

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!

我将 SDK 更新为 C2000Ware 5.02.00.00、当 SysConfig 配置 CMD 模块时、我收到一个未解析的警告:

我已经添加了 memcfg 模块、并启用以下 RAM 初始化:

CPU 到 CLA1消息 RAM;

CLA1至 CPU 消息 RAM;

我尝试过这是版本5.01.00.00、 但仍会显示相同的警告。 但在5.00.00.00 (我当时使用的)时、这不会发生。

尽管有警告,程序似乎工作正常。 可能这是检查方法导致的结果:

V 5.0与 V 5.1/5.2


感谢您的指导。

Ramon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramon、

    我能够在最新的 C2000Ware SDK 中重现此问题。  

    您能否指定您在该线程中针对5.00和5.01 / 5.02之间的差异进行比较的文件?

    让我进一步分析这一警告,并将就此与您联系。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aswin、

    感谢您的答复。

    您能指定您在该线程中就5.00和5.01 / 5.02的差异进行比较的文件吗?

    确保这是检查 cmd 模块上错误的文件:

    C2000Ware_folder\utilities\cmd_tool\cmd_syscfg\source\.meta\cmdValidation.js 在第226行之后。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramon、

    Aswin 今天不在办公室、他将在接下来的几天内与您联系。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramon、

    这被确定为一个问题、我提出了一个用于跟踪进度的请求单。  

    感谢您的耐心、一旦获得此问题的解决方法、我就会更新您。

    此致  

    阿斯温