This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:来自 Launchf280025c EVM 的新设计。 2.4V 3.3V 电源电压上升时的 F280025c 会导致该 V 点之后上升过多的电流

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1343405/tms320f280025c-new-design-from-launchf280025c-evm-f280025c-at-2-4-v-of-3-3v-power-supply-rising-causes-rising-excessive-current-after-that-v-point

器件型号:TMS320F280025C

F280025C Launchpad EVM 的新设计过去3年的成功工作。 测试前5篇文章。

F280025C 80引脚版本、 仅使用引导加载程序启动、在新 DSP 中无代码 s/b?

1.所有80个引脚都没有接地短路和正确的3.3接线

2. VDDIO 和 VDDA 的布局方式与 LaunchPad 类似。  当电流过大时(~PS 受电流限制)、两个电感器(0.05 Ω)现在显示为压降

3. VREFHI 直接连接到3.3 VDD ,并假定这是默认的可接受基准连接,因为内部基准没有启用。

4. JTAG XDS110无法访问、因为 DSP 持续置位 XRSn、OS 上电->按照预期上升到0.8、然后下降到0.2、但从不释放。  此时未连接其他 XRSn

5.所有的迹线和 Gerbers 看起来都很好,没有短路。

6. F280025CPNS DSP 代码 7A-34C8K5W 美元。  在这条线下面是64

7 一种可能是内部启动和/或引导加载程序故障导致的?

8 引导至闪存 1、1。

第二个 PCB 也具有同样的功能。

这是驱动 DRV8323RS 三相电机电路、但未因此问题连接。

如有任何帮助、我将不胜感激。  我 已经能够最终将该公司从 PIC30/33迁移到 TI、这将对未来的所有产品迈出重要一步。   参见 Paragon LLC, Folsom CA. 大型机车燃料和其他泵产品。

Al Lehman、 Paragon 的首席工程师顾问。

背景信息请参见 LinkedIn 中的"Al Lehman"- 7年电气工程专家 Aerojet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    4.  JTAG XDS110无法访问、因为 DSP 持续置位 XRSn、操作系统上电->按照预期上升到0.8、然后下降到0.2、但从不释放。  此时未连接其他 XRSn [/报价]

    您是否可以探测 XDDIO/VDDIO 和 VDD 引脚并发送快照?

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek -感谢您的观看。  非常感谢。

    是的、我将提供该范围的信息。  我已经完成了 DCV 测量、并且 VDDIO 和 VDDA 与 PS 电压相同。  我将再次提供范围信息。

    简而言之、 没有连接 JTAG 就存在问题、我只是尝试了 JTAG 作为故障排除过程项目之一、除了2.2K 上拉电阻器外、没有连接到 XRSn。

    由于它的起始电压为2.4伏至大约2.6V、此时我的电流将 PS 限制在400 mA、因此我还想知道可能涉及的所有自举/诊断。

    谢谢你!   AL

    我会有范围图片 tues 下午。  CA 时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek -听到是你要求的示波器图片。  其中 PS 约为2.6。  不同的 V 为前两个和另一个 V 为后两个图片。  第二个图片有3V3比 VDDA。  前两个是 VDDA 和 VDDIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您拍摄快照。 电源看上去正常。 如果您尚未在闪存中对任何内容进行编程并且引导模式设置为1'1、则器件可能会由于 ITRAP 而复位。 您是否可以尝试将 BOOTMODE 引脚更改为其他值、看看这是否有帮助?

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek -谢谢你!   我将执行该操作。  我将在规格表中建议的某个位置设置为 SCI、无法记住确切的值。  在我这样做之前、最迟可能是周四。

    雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终于找到了如何继续。  未解决。  2.4V 电压增加会在电压为2.6V 时将电流从34mA 增加到500mA、此时我的 PS 电流将受限。  设置为 SCI 无差异。

    XRSn 保持在0.3V+-、在 XRSn 电路上没有其他连接(即 XDS110未连接)

    加油打气

    雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以共享您的电路板原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会很高兴。  感谢您的提问。   我会在明天中午前上传。 (2011年4月4日星期四)

    请注意、连接和未连接8323RS 3V3电源都存在同样的问题。  现在、我移除了3V3的电感器。  8323侧施加24V 电压的电流约为2mA、 3V3单独电源在8323RS 3V3或外部使用时不可用。

    几天过去了,我都没见过。

    谢谢你。

    AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 DSP 页面。  该设计使用的是 LaunchXL F280025c 与 DRV8323RS、我已经使用它运行多个电机很长时间了。

    如果您需要更多的总体信息、请告诉我。  因为 ND 问题、我必须私下发送、但这不是问题。   

    同样、我一直使用外部3V3进行测试、以便确定此区域中的问题。  24V 8323RS 区域没有过大电流、我移除了用于隔离3V3的电感器。  使用或不使用8323RS 3V3或隔离式外部3V3时的相同结果。

    谢谢你。

    雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们会看一下、然后回复给您。 我还将要求您重新检查电路板上的信号完整性是否存在任何潜在的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek -是的、我会重新检查。   我还看过一个空白的板。

    再次感谢

    AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    快速观察结果。 在此原理图中、您将所有 VDD 信号连接到3V3电源轨而不是1V2。 这肯定会导致问题、因此请修复。

    此致、

    维维克·辛格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!!  我将立即更改/测试。  很抱歉我没有了解内部电源。  非常感谢您抽出宝贵时间、因为我没有看到这个问题。   非常感谢。

    我将标记为已解决。