This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:如何在 DSP 已加密时使用仿真器来写入 DSP。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349436/tms320f2800137-how-to-use-emulator-to-write-the-dsp-when-the-dsp-is-already-encrypted

器件型号:TMS320F2800137

团队成员

客户 在仿真器 加密后无法使用仿真器连接至 DSP、也无法覆盖闪存的写入。 您能帮助检查此问题吗?

谢谢、此致

4月15日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您说 DSP 已加密、表示使用128位 CSM 密码锁定 DSP。 如果需要、则用户需要使用等待引导模式才能连接到 CCS。 此外、用户还需要在连接到 CCS 后解锁 DSP、以便能够对闪存进行编程。

    维维克·辛格