This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:DCBEVT1在配置 TZCTL 时阻止 DCBEVT2信号。 DCBEVT1 AS 11

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349429/tms320f280025-dcbevt1-blocks-dcbevt2-signal-when-configured-tzctl-dcbevt1-as-11

器件型号:TMS320F280025

团队成员

如 TRM 中所示的中断优先级,即 TZB>DCBEVT1>DCBEVT2。 如果我配置 TZCTL。 DCBEVT1作为11可 禁用跳闸操作、并使用  DCBEVT2触发 PWM、 测试结果表明 DCBEVT2也被阻止、那个现象是否正确?  

谢谢、此致

4月15日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    没错、如果 DCBEVT1和 DCBEVT2条件都成立、那么 DCBEVT1的行为将优先。

    谢谢!

    卢克