This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CMPSS:CMPSS:CMPSS 输出与 ADC 采样率之间的关系?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1348912/tms320f28p650dk-cmpss-the-relationship-between-the-cmpss-output-and-the-sampling-rate-of-the-adc

器件型号:TMS320F28P650DK

大家好!

最近、我使用 CMPSS 进行交流电流 CBC 保护、其负输入为80A 的固定阈值、正输入为 ADC 采样、 我发现、有时电流在短时间内超过80A 不会触发 CMPSS 保护、因此我想知道 CMPSS 的输出是否受 ADC 采样率的限制?

我仍然对 ADC 的采样率有疑问、也就是说、ADC 端口是一个实时值、所捕获的数据是否作为系统时钟、并且在触发源出现后将保持转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要更多有关调试的信息。 请告诉我您用于正输入的引脚。  

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PIN23-C1/PIN42-A1/PIN47-B1。

    我的理解是、CMPSS 的正输入是 ADC、 而且比较的阈值是数字的、所以正比较值必须是 ADC 转换的数字量,这并不意味着 CMPSS 的比较必须与 ADC 的采样和转换触发源有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaonan:

    您是否在所有这些引脚中都看到了相同的行为?

    我问的是、因为引脚  PIN42-A1/PIN47-B1是 AIO、但引脚 PIN23-C1 具有 AGPIO 功能。 对于 AGPIO 引脚、CMPSS 模块的性能受 ADC 采样的影响。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hadi,ñ a

    很抱歉没有看到其他引脚的现象。

    最近、我阅读了本手册、发现我可能误解了、因为 cmpss 的负阈值实际上不是数字量、而是 DAC 转换的0-3.3V 模拟量、因此 cmpss 的判断周期可能是系统时间、 前面有人混淆了、cmpss 的判断周期是在 ADC 转换之后、即 ADC 触发源的周期、太慢。 也许您可以告诉我如何理解 CMPSS 的触发周期。

    祝您愉快的一天,

    小南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaonan:

    比较器没有此类触发要求或采样时间、它会持续监测模拟信号。

    引脚始终根据 DAC 给出的比较值进行监测。  请记住、每个 CMPSS 比较器都有自己的电压基准 DAC。 DAC 可以来自影子寄存器或斜坡发生器(如 TRM 中的图20-1所示)。

    此致、

    哈迪