This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:芯片 F28035 ADC 性能会影响系统电压纹波、有什么要说明吗?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1351034/tms320f28035-the-chip-f28035-adc-performance-will-influence-system-voltage-ripple-any-insight-here

器件型号:TMS320F28035

您好、专家!

我要求在这里为我的客户提供帮助。

–在不同芯片上使用相同的硬件相同软件 F28035PAG、电 压纹波差为400mV 与90mV;然后检查不良芯片与良好芯 片之间的 ABA、电压纹波较大的问题会跟进不良芯片。

客户怀疑由于不良芯片上的 ADC 较大误差而导致采样不准确、从而导致控制性能不佳。 您知道如何将 F28035 ADC 错误作为附件文件调试吗?  

实际上、我们测试了 ADC 性能、因为附件文件中的0.02V 电压信号会递增电压信号、很难辨别 ADC 误差。 您可以在这里提供一些建议吗?

e2e.ti.com/.../F28035-Issue-about-Voltage-ripple.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴:

    一旦我们找到解决方案、我将继续演示、并将其发布在此处。