This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:能告诉我们有关 TMU 内在函数的更多详细信息吗?

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1350220/tms320f28388d-could-let-us-know-more-detailed-information-of-tmu-intrinsics

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的专家:

spru514y.pdf : TMS320C28x 优化 C/C++编译器 22.6.0.LTS

7.6.3三角函数加速器(TMU)内在函数

  表7-8. 适用于 TMU 的 C/C++编译器内在函数

此表介绍了 每个内在函数的简单信息。

但它们不受限制。

例如、输入值范围为-1.0×1018≦x≦1.0×1018  

依此类推。

此致、

秀彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    秀彦、请参阅 spruhs1的第7节。

    谢谢。

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    感谢您的支持。

    秀彦