This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:F2800157上的自动调优支持

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1350523/tms320f2800157-auto-tunning-support-on-f2800157

器件型号:TMS320F2800157

团队、您好!
    我们使用无传感器和有传感器(霍尔反馈)方法运行定制的 PMSM 48V 电机、并具有定制的 MCU
使用 F2800157。但当尝试使用不同的 PMSM 48V 电机(规格相同的电机)运行时、每次需要在 user_mtr1.h 中进行校准时、仅使电机正常运行。
同样、我们的竞争对手也面临着同样的问题、但他们实施了自动调优方法来克服上述问题。
如何使用无传感器或含传感器方法进行自动调优?

我们通常会遵循以下步骤:
1) 1)首先会尝试无传感器方法来识别参数、之后会实施确定的参数、
并执行传感反馈。
2) 2)一旦电机和 MCU 完美校准、如果尝试使用新电机(相同规格)、那么我们每次都必须进行新的校准?
 如何避免上述问题、是否有任何自动调谐过程来缩短校准时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2)一旦电机和 MCU 完美校准后,如果尝试使用新电机(相同规格),我们就可以获得[/报价]

    如上所述、您可以添加一个函数来执行自动校准并将校准保存到新电机的代码中、然后下次使用保存的校准。