This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:是可用于斜坡方向寄存器的影子寄存器

Guru**** 2544160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1348275/tms320f2800157-q1-is-shadow-register-available-for-ramp-direction-register

器件型号:TMS320F2800157-Q1

您好!

我将 f2800157用于我的应用。 CMPSS 模块中有一个寄存器用于改变斜坡的方向。  

如图、RAMPDLY、RAMPDECVAL 和 RAMPMAXREF 所示、这些寄存器与 EPWMSYNCPER 信号同步。 (在将 SYNC 信号值加载到活动寄存器时)

但没有任何关于 COMPHCTL 的具体信息。 RAMPDIR、它还可以与 EPWMSYNCPER 信号同步、还是加载后立即产生效果?

请告诉我。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您的耐心等待。

     RAMPDIR 没有影子寄存器;因此、每当加载新值时、该寄存器都会更新。

    尊重,

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我只是想进行交叉检查并验证我的理解程度。

    斜坡的行为如图所示。 在开始 RampDir = 0时、由于斜率下降、在所示的实例之间、我们将 设置 RampDir 位。 斜升输出将与上面的情况所示的相同。

    请确认。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    是的、 正如您在这里演示的那样、您可以使用 RampDir 来改变斜坡斜率。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    为了避免产生混淆、我需要在此处添加一些内容。  

    斜坡发生器配置可以动态更改,但当  接收到触发 TRIGSYNC 信号时,其值将生效。 之后、它将在 每个 SYSCLK 周期上更新。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    感谢您的澄清。

    斜坡发生器配置可以动态更改,但其值在  收到触发 TRIGSYNC 信号时生效。 之后,它将在 每个 SYSCLK 周期中更新。

    通过"斜坡发生器配置",你还想考虑 RAMPDIR 功能,否则你的语句对 RAMPDIR 功能无效。 我对它只感兴趣、TRM 中清楚地提供了其他斜坡发生器功能的详细信息。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    让我跟我们的专家谈谈,看看这是如何实施的...我一有更多的信息就会给你更新。

    同时、我想知道您针对的是哪些应用、需要快速更改 RAMPDIR?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    RAMPDIR 是 CMPSS 的静态配置、不能动态更改。 所以、你需要 使用 DACSOURCE=0禁用斜坡发生器、然后更改 RAMPDIR。

    此致、

    哈迪