This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:加载 Vienna 整流器的半总线电压

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1348906/tidm-1000-loading-half-bus-voltage-of-vienna-rectifier

器件型号:TIDM-1000

我能否将 LLC 转换器放在 Vienna 整流器的每半个总线中来判断它是否会导致任何问题。 或者我应该将 LLC 直流/直流转换器只放在 Vienna 整流器的全总线输出上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    为什么需要在半总线上使用此 LLC? 您 在此的目标功率和电压电平是多少?

    此致!

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utham Reddy:

    我想将 Vienna 的输出电压升压到600V、并且 需要28V 隔离式输出来提供2kW。 因此、由于 MOSFET 额定值的可用性、我只需要加载两条 Vienna 整流器输出的半总线。 这样我就可以在直流输出的半总线的每个中放置28V 1KW LLC。 您能否告诉我在设计中需要考虑该配置导致的任何其他后果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    我懂了。

    请确保 PFC 输出两个电容器之间实现更好的平衡。 除了这一点,我看不出有什么问题。  

    此致、

    乌坦姆