This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:加载程序错误

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1346653/tms320f28p650dk-load-program-error

器件型号:TMS320F28P650DK

在尝试调试双核项目时、我遇到了这个错误的问题。 不仅是双核、我在尝试调试 CLA 时也经常看到此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishitha:

    您能否与我分享您的目标配置文件?

    我能够在 CPU1和 CPU2上导入并运行 led_ex1_c28x_dual_blinky_cpu 示例。

    使用 CLA1而不是 CLA2时 CLA 目标存在一个已知问题。 下面是一个 具有最新目标配置的线程。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan Ma:

    TMS320F28P65x 请找到随附的我正在使用的目标配置文件。 此外、对于 CLA 目标方而言、如果我们使用 CLA2而不是 CLA1、通常会出现这种错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishitha:

    "对不起,我不小心给弄丢了。" 最新的目标配置应使用 CLA2。

    " "

    请使用该线程上的最新目标配置以避免任何错误。 如果遇到更多错误、请告知我!

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会检查一下。 但我在双核项目中也会遇到这个问题。 如何解决该问题? 我之前附加的链接器是一个双核项目、我将遇到此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您使用另一个线程中提供的目标配置、就不会有任何其他问题。

    我已经能够使用提供的目标配置并加载到每个 CPU 来成功运行双核项目。

    此致、

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan Ma:

    我正在使用您提供的目标配置、它会运行良好、当我多次加载程序时、我再次看到此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rishita、您好!

    您是否只是在将程序加载到 CLA/CPU2时才遇到此问题?

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用 CPU2或 CLA 时更为频繁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否为 CPU2和 CLA 使用了正确的链接器命令文件?

    我建议使用我们针对双核项目的软件示例、了解这两种方案是如何使用链接器命令文件的。