This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:无法使用5.02.00.00进行编译

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1350150/c2000ware-cannot-compile-using-5-02-00-00

器件型号:C2000WARE

我们的示例代码可以使用最高为5.01.00.00的 C2000Ware 进行编译(也可以使用4.03.00.00)。 但是、我们的一些客户开始安装5.02.00.00 (因为他们默认在 TI.com 上下载最新版本)、现在编译失败。 我们如何设置能够使用5.01.00.00和5.02.00.00进行编译的 CCS 项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您能否检查变量的路径 -  com_TI_C2000WARE_software_package_install_DIR  

    com_TI_C2000WARE_software_package_install_DIR -必须创建此变量并指向 COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR。

    请查看项目属性中的编译变量(启用系统变量)

    此致

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    将此变量添加到.project 时、也可以进行编译。 但是、当使用 C2000Ware 5.01.00.00时、它无法编译。 我们需要一个可以使用5.01.00.00和5.02.00.00进行编译的解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    如果您在项目中右键单击、然后转到属性。 根据项目指向的 C2000WARE 版本、版本将决定版本。 客户可以在此处将其更改为5.02.00、然后重新编译其项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    所以、您的意思是不可能有一个项目同时支持 C2000Ware 版本、对吗?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    正确、应该只有一个版本的 C2000WARE 参考到 CCS 工程。