主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我正在使用两个 F28379D LaunchPad、使用 CAN 通信协议从一个 LaunchPad 向另一个 LaunchPad 发送一些数据。 我已经通过跳线连接了两个 LaunchPad 的 CAN_H 引脚和 CAN_L 引脚。 我正在使用名为"can_ex4_simple_transfer.c"的示例工程将一些数据从一个 Launchpad 发送到另一个运行 "can_ex_5_simple_receive.c"的 Launchpad。 在我正在传输数据的 CCS 调试窗口("can_ex4_simple_transfer.c" )中、可以看到 CanaRegs.can_ES.boff 为高电平且 CanaRegs.can_ERRC.TEC 固定为0xf8。 这意味着总线处于隐性状态、尽管当我尝试在放入断点时进入、总线始终处于显性状态、并且 CanaRegs.CAN_ERRC.TEC 也为0。 有人能帮助我理解为什么 TI 提供的示例代码不起作用吗? 或者我还缺少其他什么东西吗?