主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
您好!
很抱歉询问一些相关帮助。 这不是项目中最有趣的部分。
我从一个 TI 示例开始(实际上是一个多核项目)。 我选择这个例子是因为存在一个多项目,将两个项目链接到每个核心,存在 SysConfig 文件等等...
但是对于我的项目、我需要位域。 所以我尝试 在源文件中包含 F28x_Project.h 文件。
在 include 选项中、我声明了2个路径:第一个路径用于 F28x_Project.h、 其中包括 F2837xD_device.h;第二个路径用于 F2837xD_device.h 以及其中包含的所有文件(F2837xD_adc.h ...)
显然、我声明了变量 C2000WARE_COMMON_INCLUDE 和 C2000WARE_HEADER_INCLUDE :
但是、当我在 源文件中包含 F28x_Project.h 时、会出现以下错误:
似乎我的 include 干扰了以下内容、即#include "driverlib.h"。
有人可以看看附件中的 zip 文件,并告诉我哪里是我的错误?
谢谢、抱歉