This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28020:建议 GPIO 输入电容

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1350833/tms320f28020-recomended-gpio-input-capacitance

器件型号:TMS320F28020

您好

我对 F28020 DS 有疑问吗?

我的客户 希望在 GPIO 引脚中安装一个电容器、 因为 GPIO 输入端会因外部噪声而出现故障。

问题1

数据表8.6 -输入电容适用于所有 GPIO?

有最小值和最大值吗?

问题2

我认为 GPIO 输入是 CMOS、所以如果安装的电容太大、就会导致 MCU 出现故障。

是否有任何建议的用于安装 GPIO 引脚的电容器值?

谢谢。

GR