主题中讨论的其他器件:SysConfig
文章《应用报告 利用新型 ePWM 功能实现多相控制》由 Aki Li 和 Nima Eskandari 介绍 TIDA-00961。
从何处获取 TIDA-00961代码? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
文章《应用报告 利用新型 ePWM 功能实现多相控制》由 Aki Li 和 Nima Eskandari 介绍 TIDA-00961。
从何处获取 TIDA-00961代码? 谢谢
文章《应用报告 利用新型 ePWM 功能实现多相控制》由 Aki Li 和 Nima Eskandari 介绍 TIDA-00961 具有 以下代码的示例工程:
EPWM_setGlobalLoadTrigger (base1、EPWM_GL_LOAD_PULSE_CNTR_PERIOD);
EPWM_setGlobalLoadTrigger (BASE2、EPWM_GL_LOAD_PULSE_SYNC);
因此、 "base1.TBCTR = period" 是 "全局加载时刻"? 它是否生成了 某种类型的"全局加载同步脉冲"、其他 ePWM (本例中为 BASE2)可以在这同一个"全局加载时刻"用于"全局加载"、如"EPWM_GL_LOAD_PULSE_SYNC"所示?
尊敬的 Quentin:
很抱歉这么晚才回复。 您可以配置同步事件。
对于每个 ePWM 模块、您可以定义 同步源(称为"SYNCI"的同步输入)和同步输出(称为"SYNCO")。 这些可以是两个完全独立/独立的信号、也可以直接将输入信号作为输出进行传递(例如、使用该输出信号来同步另一个 PWM 模块)。
您可以看看 TRM 图18-7。 时基计数器同步方案、您可以了解 ePWM 模块如何使用信号、以及信号如何传递给同步其他 ePWM 模块。 例如、EPWM1可从外部信号获取其同步信号。 它还可以为其他 ePWM 模块(在 SYNC 线路下方)输出 SYNC 信号以用作同步源。 例如、您还可以选择一个 counter=0事件作为 EPWM1同步输出源。 这意味着每次 EPWM1的计数器匹配"0"时、将在同步输出线路上生成一个脉冲、您可以在其他 ePWM 触发特定操作中将该同步脉冲用作同步输入"事件"。 因此、总的来说、可根据您的应用/需求通过各种事件来生成 SYNC 信号。 这将导致单个脉冲、该脉冲可用于触发其他操作(例如相移等)发生
我还想强调一下我们的一些资源、这些资源提供了有关这些主题的一些有用信息。
请告诉我、这些内容是否有助于澄清问题! 如果没有、可以随时在这里发表评论、我很乐意提供进一步的帮助
此致、
艾里森
尊敬的 Allison:
非常感谢您的详细阐述! 我理解了所有这些。
但我的问题是专门针对 TIDA-00961 示例项目。 来自以下代码:
EPWM_setGlobalLoadTrigger (base1、EPWM_GL_LOAD_PULSE_CNTR_PERIOD);
EPWM_setGlobalLoadTrigger (BASE2、EPWM_GL_LOAD_PULSE_SYNC);
我相信在 "base1.TBCTR = period" 的 时刻,"base1 ePWM"会执行它自己的全局加载,同时也会生成"SYNCO"传递到"BASE2 ePWM"作为其"SYNCI"。 因此、如果使用280049C、"BASE2 ePWM"会在接收到"SYNCI"时执行自己的全局加载、而该 SYNCI"比 base1的"SYNCO"晚2个时钟周期? 请您确认吗?
谢谢。
昆廷