This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:是否可以使用内部稳压器?

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1350919/tms320f28384d-is-it-possible-to-use-an-internal-regulator

器件型号:TMS320F28384D

大家好!

是否可以在 TMS320F28384D 上使用内部稳压器?
能否使用单个3.3V 电源启动?

最棒的酒店  

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ito、

    该器件上没有内部稳压器、因此无法实现。  出于与 F2837x 器件兼容的原因、有一个 NC 引脚、但该引脚不路由到器件上的任何逻辑。

    此致!

    马修