This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:支持 C++11的编译器

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1340214/tms320f28p650dk-compiler-with-c-11-support

器件型号:TMS320F28P650DK

您好!

是否计划为 C2000编译器提供 C++11支持? 我想使用 TMS320F28P650DK9。

此致、

Jürgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jurgen:

    我们不打算对 C2000编译器发布 C++11支持。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。

    TMS320F28P650DK9是否有支持 c++11或更高版本的替代开发环境?
    例如、IAR Systems 的 IDE?

    此致、

    Jürgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juergen:

    TMS320F28P65x 没有任何支持 C++11或更高版本的替代开发环境。 我已经问乔治·莫克我们的编译专家这个问题,并证实了这一点。 如果这会造成任何不便、表示歉意、但将记下此功能请求、以查看未来是否会对此提供一些支持。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我在编译器用户指南(TMS320C28x 优化 C/C++编译器)中找到了以下说明
    v22.6.0.LTS)关于 C++支持:

    这意味着"•编译器不支持嵌入式 C++运行时支持库"。

    是否所有 C++运行时支持库都不受支持?

    不支持的到底是什么?

    此致、

    Jürgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一种名为"Embedded C++(嵌入式 C++)"的 C++编程语言变体。  C28x 编译器不支持此变体。  很抱歉、您对此感到困惑。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    非常感谢您的回答!

    您能解释一下为什么模板被列为额外功能吗?
    在我看来、模板是 ANSI/ISO/IEC 14882:2003标准(C++03)的一部分
    是否支持超出标准的模板?

    谢谢。此致、

    Jürgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模板支持符合标准。  在很长一段时间内、一些 C++编译器对模板的支持有限。  我们试图明确此编译器没有这些限制。   

    谢谢。此致、

    -乔治