This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:TMS320F28388S:芯片上电偶尔出现异常问题

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349262/tms320f28388s-tms320f28388s-occasional-abnormal-issues-with-chip-power-on

器件型号:TMS320F28388S

有10PCS 板,只有1 PCS 异常。

当芯片上电时、偶尔会有程序无法启动的情况(尤其是电路板闲置一段时间时)、并且在再次上电后仍然可以正常工作。 我不确定问题是什么。  

异常时、测试功率/RST/XTAL 全部正确。

有什么方法可以 分析  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 PCBA 具有2个 DSP。 异常 DSP 也是 偶然的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yu、

    这听起来像是在器件关闭一段时间后发生的定序问题。 或许有一个电容器充电过程在长时间休息后需要更长的时间。

    当您说  

    测试功率/RST/XTAL 全部正确

    您是只验证稳态值、还是 在 上电期间观察到了这种转换? 请参阅数据表、了解正确的顺序和时序。

    此致、
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢沃特金斯

        引导模式引脚似乎有问题。 在 PIC 中、黄色为3.3V、蓝色为1.2V、绿色为 BOOT0、其余为 BOOT1。

        BOOT0和 BOOT1具有4.7kΩ PULLUP,Ω、但在上电时、BOOT0的电压异常。

        

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yu、

    器件应仅对引导模式引脚进行采样、而不应在引导期间驱动这些引脚。 引导引脚上是否连接了其他东西?

    一个4.7k 欧姆的上拉电阻器应该运转良好。

    此致、
    科迪