This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1001:对设计进行少量检查

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1001, PMP41017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1350488/tidm-1001-few-checks-on-the-design

器件型号:TIDM-1001
主题中讨论的其他器件: PMP41017

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。 他们正在研究两相交错式 LLC 并参考我们的 TIDM-1001。

询问 一些有关设计的问题、

(1)。  LLC_currentBalancing()函数执行的频率是多少?

(2)。 如何计算 LLC_iPri_PH1_Amps 和 LLC_iPri_PH2_Amps?

(3)。  TIDM-1001中的电流共享实现是否与 PMP41017相同?

谢谢。此致、

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    您能否离线向我发送有关此问题的消息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    PMP41017采用了与 TIDM-01001相同的电流共享算法。 但是、代码中存在错误、它应指的是次级电流、而不是初级电流。

    1、该参数与控制 ISR 相同、因此默认为50kHz。

    2、这在代码中是错误的。 初级电流仅用于保护、无法正确检测;

    3、现在是一样的。