This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1351172/tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

您能告诉我在我尝试基于 RTRT 版本7.5.0.0编译的软件时出现以下问题的原因吗?

FileA.h 包含以下代码片段。
#ifndef EALLOW
#define EALLOW _asm (" EALLOW ")
#endif

现在、如下所示在文件 FileB.c 中调用 EALLOW

void 函数( void )
{
//写入 ADC 配置并给 ADC 上电
TUInt16 l_USI = 0;

EALLOW;

问题:当我尝试在 RTRT 上检测此代码时,出现以下错误"FileB.c",第90行:错误:预期的表达式

我是否必须手动更新目标部署端口或任何 RTRT 设置才能解决此问题?

我当前正在使用 CCS_setup_10.4.0.00006。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    语句 _asm (" EALLOW")是从 C 代码调用的汇编指令。

    我不熟悉 RTRT 以及用于检测代码的机制。  它还适用于 asm 文件吗?

    您可能必须咨询 RTRT 工具以获得有关该问题的解决方案。

    此致

    西达尔特