This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:借助 CAN 的引导加载程序

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1336689/tms320f280039c-bootloader-program-with-the-help-of-can

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的先生:

  1. 我想在 CAN 的帮助下使用引导加载程序升级 TMS320F280039C 中的固件。 请提供分步过程和任何示例程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专家正在休假。 请期待在3月18日之前回复。

    谢谢。此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您撰写本文档、您可以参考 C2000ware 中 CAN 闪存内核的"flash_kernel_ex4_can_flash_kernel" 示例、该示例位于 C2000Ware_x_xx_xx_xx > driverlib > f28003x > examples > flash。 有关分步过程、请参阅用户指南 https://www.ti.com/lit/an/sprad51/sprad51.pdf

    谢谢。此致、

    拉杰什怀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我要制作自定义引导加载程序以升级应用固件。 我要在自定义引导加载程序程序中使用的该闪存 API。我是否正确?

    kindy 提供过程和样本程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devershi、您好!

    因为我们明天会接到电话、暂时关闭帖子。

    谢谢。此致、

    查尔斯