This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:PMSM 的星型连接定子至 PMSM_Parameter Estimation_IDRUN_Sensorless FOC 问题的 Δ 型连接定子

Guru**** 1624165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1350148/tms320f280039c-star-connected-stator-of-pmsm-to-delta-connected-stator-of-pmsm_parameter-estimation_idrun_sensorless-foc-concerns

器件型号:TMS320F280039C

如何通过 Id 运行估算 PMSM (Δ 连接定子)的参数。 如果定子是三角形连接、则参数估算值与星形连接 PMSM 与三角形连接 PMSM 有何不同?

需要对无传感器 FOC 算法进行的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要更改任何与绞合类型相关的内容。 按照实验用户指南来识别电机参数、然后使用识别参数运行电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的燕明·罗:

    据我所知、 delta 连接电机的 vdmax 限制变为 Vdc。 相反、对于连接的星形、它为 VDC/sqrt (3)。 请多多指教。 无传感器估算器的反馈应该是每相电流和每相电压正确吗? 它们因绕组类型而异。

    参数的标识不依赖于绕组类型。 从 IDRUN 过程中涉及的标量角度来看、每相电阻和 d 轴、q 轴电感和磁通计算是不同的。 假设 IDRUN 电阻估算过程是通过在线路上施加特定电压来实现的。 如果绕组类型发生变化、等效电阻也会以类似的电感和磁通值变化。

    如果 Im 错误、请更正我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的燕明·罗:

    具体来说、每相实际电机电阻为0.690Ohm (通过电阻表测量)。 现在以星型执行连接、IDRUN 的电阻为0.62欧姆。 现在在 Delta 中连接、获得的电阻为0.42欧姆。

    此外、我还对正在使用的电机对齐感到担忧。 通常、在 R PHASE 和(YB 短接)之间的星形中 、将注入电流以对齐 R PHASE。 但接下来在 δ 中会发生什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、您无需考虑采用哪种绕组类型、即可识别电机参数、然后使用已识别的此电机参数。 您无法对两种绕组类型使用相同的电机参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体来说、每相实际电机电阻为0.690Ohm (通过电阻表测量)。 现在以星型执行连接、IDRUN 的电阻为0.62欧姆。 现在在 Delta 中连接、获得的电阻为0.42欧姆。

    为什么如此、估算值以星型表示是正确的。 在 delta 中错误...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星形和三角形绕组类型的电阻会有所不同。 如前所述、您只需使用为 InstaSPIN-FOC 标识的、无需考虑绕组类型和规格。