This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-HV-1PH-DCAC:TIEVM-HV-1PH-DCAC

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIEVM-HV-1PH-DCAC, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1351241/tievm-hv-1ph-dcac-tievm-hv-1ph-dcac

器件型号:TIEVM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件: powerSUITE

TIEVM-HV-1PH-DCAC

在 powerSUITE 设置中、Output 选项具有 DC/AC、DC 输出是否处于 VBUS 恒定电压模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ma

    DC 是应保持恒定的输入。 此设计仅适用于逆变器模式。

    谢谢!

    阿米尔·侯赛因