主题中讨论的其他器件:C2000WARE
在使用串行闪存编程器实用程序对 F2800137进行编程时、当我们使用引导引脚(GPIO32和 GPIO24)引导器件(SCI 引导模式)时、它可以正常工作
我们能够正确地对这两个文件(内核和应用)进行编程。 应用文件的执行也没有问题。
但是、当我们从软件本身引导器件时、即使用 SCI_Boot (0x01)、我们面临一些问题:
器件成功进入 SCI 引导模式
2.内核文件的编程也很好,内核的引导也很正确。
3.在对应用程序文件进行编程时,我们收到以下消息
这似乎是一些与 DCSM 相关的问题、因为当我们将 CMD 文件更改为使用闪存至扇区31时、它可以正常工作、但当我们使用扇区32及以上版本时、我们会得到上述消息。
当我们使用扇区32 (地址0x088000)时、我们得到 错误地址:0x884a0
当我们使用扇区64 (地址0x090000)时、我们得到 错误地址:0x904a0
当我们使用扇区96 (地址0x098000)时、我们得到 错误地址:0x984a0
我将附加以下文件、以供您参考
1.使用的内核文件
e2e.ti.com/.../7536.flash_5F00_kernel_5F00_ex3_5F00_sci_5F00_flash_5F00_kernel.txt
2.应用程序 txt 文件(使用.hex2000实用程序的转换器)
e2e.ti.com/.../LED_5F00_500.txt
工程中使用的 cmd 文件