This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:关于有感方波的端电压杂波问题 μ A

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1351495/tms320f280049

器件型号:TMS320F280049

尊敬的 TI 支持部门:

 帮忙看看图中问题,诊断一下问题的方向,感谢感谢!

(__LW_AT__1)在三个hall中断里换相 μ A

(__LW_AT__2)PWM配置图片

    

(__LW_AT__3)端电压图片

(__LW_AT__4)在占空比比较小比如为8 %的时候,端电压看起来是正常的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (__LW_AT__5 μ)下图为母线电压,母线电压变化范围比较大 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在98 %占空比下,电机速度SPEED:2万3千RPM左右

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用霍尔传感器进行梯形控制、则可能需要添加一些附加功能、以便滤除霍尔信号上的噪声并在实际情况下校准安装误差。 遗憾的是、没有可供您参考的示例代码、您必须自行完成这项工作。 您可以尝试在网站上搜索相关文章、设计这些功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的建议

    (1)霍尔信号 噪声

    (2)失速错误

    我们将检查这些问题。

    但似乎这就是超前角。

    我已阅读 TI 技术文档

    我的控制板:TMS320F280049+DRV8320H

    如果意识到这种超前角算法、TI 是否提供了任何软件算法?  或重新设计我的硬件板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、您必须添加一个函数来执行补偿。 遗憾的是、C2000没有任何此方面的参考代码。