This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:如何在 MCU 中对闪存进行编程

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137, UNIFLASH, C2000WARE, TIDM-02010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349826/tms320f2800137-how-to-flash-program-in-mcu

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHC2000WARETIDM-02010

尊敬的先生:

请指导如何在 TMS320F2800137 MCU 中加载 hex 文件。

还如何擦除所有???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 Uniflash https://www.ti.com/tool/UNIFLASH 、则有用于擦除器件的选项、或根据您尝试编程的内容有选择性地进行擦除。  Uniflash 还允许您使用构建中的.out 文件对器件进行编程、或者也应能够获取 hex 文件。

    它通过 XDS110等 JTAG 连接器与器件进行通信。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如何永久加载.out 文件。

    我在打开/关闭电源后尝试将.out 文件闪存到 MCU、然后它无法工作。

    请建议如何永久加载文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babaji,

    我会为您的器件看一下 C2000Ware 中的一些示例。  如果您右键单击项目、然后转至构建配置、您可以将配置更改为构建闪存。  然后、您可以查看该选项.cmd (链接器)文件、以了解我们如何将代码分配给闪存以便在上电后引导至闪存。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查是否没有闪存选项。

    哪个.cmd 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您添加 CCS 屏幕截图、本节内容参考的是 TIDM-2010。  下面突出显示的.cmd 是您想要查看的那个。  此工程是以原生方式加载到闪存中的。

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看随附的。

     TI File $Revision: /main/3 $
    // Checkin $Date: Agu 1, 2017   13:45:43 $
    //
    // FILE:    F2800137_FLASH_LIB.cmd
    //
    // TITLE:   Linker Command File For F2800137 examples that run out of RAM
    //
    //
    //          Keep in mind that LS0, and LS1 are protected by the code
    //          security module.
    //
    //          What this means is in most cases you will want to move to
    //          another memory map file which has more memory defined.
    //
    */
    
    /*========================================================= */
    /* Define the memory block start/length for the F280013x
       PAGE 0 will be used to organize program sections
       PAGE 1 will be used to organize data sections
    
       Notes:
             Memory blocks on F2800137 are uniform (ie same
             physical memory) in both PAGE 0 and PAGE 1.
             That is the same memory region should not be
             defined for both PAGE 0 and PAGE 1.
             Doing so will result in corruption of program
             and/or data.
    
             Contiguous SARAM memory blocks can be combined
             if required to create a larger memory block.
    */
    
    MEMORY
    {
       BEGIN            : origin = 0x00080000, length = 0x00000002
       BOOT_RSVD        : origin = 0x00000002, length = 0x00000126
    
    /* RAMLS1           : origin = 0x0000A000, length = 0x00001FF8 */
       RAMLS1P          : origin = 0x0000A000, length = 0x00001FF8
    // RAMLS1_RSVD      : origin = 0x0000BFF8, length = 0x00000008 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       RESET              : origin = 0x003FFFC0, length = 0x00000002
    
       /* Flash sectors */
    /* FLASH_BANK0_SEC_0_7     : origin = 0x080002, length = 0x1FFE */ /* on-chip Flash */
       FLASHBANK0_BOOT	       : origin = 0x080002, length = 0x1FFE	 /* remote update */
    
    /* FLASH_BANK0_SEC_8_15    : origin = 0x082000, length = 0x2000 */ /* on-chip Flash */
    /* FLASH_BANK0_SEC_16_23   : origin = 0x084000, length = 0x2000 */ /* on-chip Flash */
       FLASHBANK0_FAST	       : origin = 0x082000, length = 0x04000
    
    /* FLASH_BANK0_SEC_24_31   : origin = 0x086000, length = 0x2000 */ /* on-chip Flash */
       FLASHBANK0_DATA 	       : origin = 0x086000, length = 0x2000	   /* constant data */
    
    /* FLASH_BANK0_SEC_32_29   : origin = 0x088000, length = 0x2000 */ /* on-chip Flash */
    /* FLASH_BANK0_SEC_40_47   : origin = 0x08A000, length = 0x2000 */ /* on-chip Flash */
    /* FLASH_BANK0_SEC_48_55   : origin = 0x08C000, length = 0x2000 */ /* on-chip Flash */
    /* FLASH_BANK0_SEC_56_63   : origin = 0x08E000, length = 0x2000 */ /* on-chip Flash */
    /* FLASH_BANK0_SEC_64_71   : origin = 0x090000, length = 0x2000 */ /* on-chip Flash */
    /* FLASH_BANK0_SEC_72_79   : origin = 0x092000, length = 0x2000 */ /* on-chip Flash */
    /* FLASH_BANK0_SEC_80_87   : origin = 0x094000, length = 0x2000 */ /* on-chip Flash */
    /* FLASH_BANK0_SEC_88_95   : origin = 0x096000, length = 0x2000 */ /* on-chip Flash */
    /* FLASH_BANK0_SEC_96_103  : origin = 0x098000, length = 0x2000 */ /* on-chip Flash */
    /* FLASH_BANK0_SEC_104_111 : origin = 0x09A000, length = 0x2000 */ /* on-chip Flash */
    /* FLASH_BANK0_SEC_112_119 : origin = 0x09C000, length = 0x2000  /* on-chip Flash */
    /* FLASH_BANK0_SEC_120_127 : origin = 0x09E000, length = 0x1FF0  /* on-chip Flash */
       FLASHBANK0_CODE	  	   : origin = 0x088000, length = 0x18FF0 /* control code */
    
    /* FLASHBANK0_CODE	  	   : origin = 0x09A000, length = 0x05FF0 */  /* control code */
    /* FLASH_BANK0_SEC_127_RSVD : origin = 0x0A0FF0, length = 0x0010 */  /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       RAMM0S          	  : origin = 0x00000128, length = 0x00000118	/* stack */
       RAMM1D         	  : origin = 0x00000240, length = 0x000005B8	/* on-chip RAM block M1 */
       RAMM1_RSVD         : origin = 0x000007F8, length = 0x00000008    /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       RAMLS0F        	  : origin = 0x00008000, length = 0x00000600	/* Reserve for FAST */
       RAMLS0D        	  : origin = 0x00008600, length = 0x00001A00
    }
    
    
    SECTIONS
    {
       .reset           : > RESET,  		    TYPE = DSECT /* not used, */
       codestart		: > BEGIN,     			ALIGN(4)
    
       GROUP
       {
       	.TI.ramfunc {
    #if defined(MOTOR1_FAST) || defined(MOTOR2_FAST)
           -l est_trajState_coff.lib<est_setupTrajState.obj> (.text)
    #endif
    
    #if defined(SFRA_ENABLE)
           -l sfra_f32_tmu_coff.lib<sfra_f32_tmu_collect.obj> (.text)
           -l sfra_f32_tmu_coff.lib<sfra_f32_tmu_inject.obj> (.text)
    #endif
       			   }
       	dclfuncs
        dcl32funcs
       }                          LOAD >  FLASHBANK0_CODE,
                                  RUN  >  RAMLS1P,
    				              LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
    				              LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
    				              LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
    				              RUN_START(RamfuncsRunStart),
    				              RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
    				              RUN_END(RamfuncsRunEnd),
                                  ALIGN(8)
    
        ctrlfuncs            :    LOAD >  FLASHBANK0_CODE,
                                  RUN  >  RAMLS1P,
                                  LOAD_START(loadStart_ctrlfuncs),
                                  LOAD_END(loadEnd_ctrlfuncs),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_ctrlfuncs),
                                  RUN_START(runStart_ctrlfuncs),
                                  RUN_END(runEnd_ctrlfuncs),
                                  RUN_SIZE(runSize_ctrlfuncs),
                                  ALIGN(8)
    
       .text            : > FLASHBANK0_CODE,	ALIGN(4)
       .cinit           : > FLASHBANK0_CODE,	ALIGN(4)
       .switch          : > FLASHBANK0_CODE,	ALIGN(4)
       .cio				: > FLASHBANK0_CODE
       .pinit           : > FLASHBANK0_CODE,	ALIGN(4)
       .const           : > FLASHBANK0_CODE,  	ALIGN(4)
       .init_array      : > FLASHBANK0_CODE,	ALIGN(4)
    
       .stack           : > RAMM0S
       .bss             : > RAMM1D
       .bss:output      : > RAMM1D
       .bss:cio         : > RAMM1D
       .data            : > RAMM1D
       .sysmem          : > RAMM1D
    
        fastCode 		: > FLASHBANK0_FAST
        {
             --library=fast_pmsm_lib.lib (.text)
        }
    
              /*  Allocate IQ math areas: */
       IQmath           : > FLASHBANK0_CODE, 	ALIGN(8)
       IQmathTables     : > FLASHBANK0_CODE,	ALIGN(8)
    
       	prms_data 		     : > FLASHBANK0_DATA
    
        est_data             : >  RAMLS0F,
                                  LOAD_START(loadStart_est_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_est_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_est_data)
        user_data            : >  RAMLS0D,
                                  LOAD_START(loadStart_user_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_user_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_user_data)
        sys_data             : >  RAMLS0D,
                                  LOAD_START(loadStart_sys_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_sys_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_sys_data)
        pfc_data             : >  RAMLS0D,
                                  LOAD_START(loadStart_pfc_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_pfc_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_pfc_data)
        foc_data             : >  RAMLS0D,
                                  LOAD_START(loadStart_foc_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_foc_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_foc_data)
        motor_data           : >  RAMLS0D,
                                  LOAD_START(loadStart_motor_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_motor_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_motor_data)
        dmaBuf_data          : >  RAMLS0D,
                                  LOAD_START(loadStart_dmaBuf_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_dmaBuf_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_dmaBuf_data)
        vibc_data            : >  RAMLS0D,
                                  LOAD_START(loadStart_vibc_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_vibc_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_vibc_data)
        sfra_data            : >  RAMLS0D,
                                  LOAD_START(loadStart_sfra_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_sfra_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_sfra_data)
        datalog_data         : >  RAMLS0D,
                                  LOAD_START(loadStart_datalog_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_datalog_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_datalog_data)
        dbgc_data            : >  RAMLS0D,
                                  LOAD_START(loadStart_dbgc_data),
                                  LOAD_END(loadEnd_dbgc_data),
                                  LOAD_SIZE(loadSize_dbgc_data)
    }
    
    /*
    //===========================================================================
    // End of file.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDM-02010工程应已刷写器件。

    重新启动后如何运行它?

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩