主题中讨论的其他器件:SysConfig
大家好!
2.5 MHz 引脚上生成 PWM 时钟。
在更改设计之前、GPIO6/7 (ePWM4A/4B)可以生成时钟而不会出现问题、
但是、当引脚更改为 GPIO167/168 (ePWM12A/12B)时、不会生成输出。
更改前后的引脚设置相同。
1、所有 ePWM 引脚可以用同样的方式使用吗? 或者是否存在取决于引脚的功能限制?
2、如果存在功能限制、是否有办法从 GPIO167/168 (ePWM12A/12B)生成2.5MHz 时钟信号?
此致、
伊藤