This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:CPU 启动条件(电源序列)

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347273/tms320f28386s-cpu-startup-conditions-power-sequence

器件型号:TMS320F28386S

大家好!

我对 CPU 引导顺序有疑问。
我尝试遵循数据表中的电源序列、
但 CPU 不会引导。

以下是对我们所遵循条件的说明。
请告知我们 CPU 无法启动的原因。



・VDD (1.2V)在 VDDIO (3.3V)启动后大约200ms 启动。
(外部复位释放在 VDDIO 启动大约70ms 后释放。)
・VDD (1.2V)在 VDDIO (3.3V)启动后大约509ms 启动。
(外部复位释放在 VDDIO 启动大约70ms 后释放。)
・VDD (1.2V)在 VDDIO (3.3V)启动大约642ms 后启动。
(外部复位释放在 VDDIO 启动大约70ms 后释放。)
・VDD (1.2V)在 VDDIO (3.3V)启动后大约832ms 启动。
(外部复位释放在 VDDIO 启动大约70ms 后释放。)



・VDD (1.2V)在 VDDIO (3.3V)启动大约910ms 后启动。
(在 VDDIO 启动后大约70ms 释放外部复位。)
・VDD (1.2V)在 VDDIO (3.3V)启动后大约1.2s 启动。
(外部复位释放在 VDDIO 启动大约70ms 后释放。)
・当以比上述慢的速度启动时,它会在任何时候启动。
(在 VDDIO 启动后大约70ms 释放外部复位。)
・在启动 VDDIO (3.3V)后、VDD (1.2V)在大约200ms 后启动、
大约1.5ms 后释放外部复位。
・器件还会以比上述更慢的外部复位释放时间启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅图7-5。 www.ti.com/lit/SPRSP14第103页的"上电/断电序列"。 XRS 只有在 VDDIO 和 VDD 稳定后才会释放。 请提供连接到-XRS 引脚的电路的原理图。 还提供加电期间 VDDIO、VDD 和-XRS 引脚的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    感谢您的回复

    请稍后提供原理图和波形、因为这是客户提出的问题。

    1、VDDIO (3.3V)启动、200ms 后、VDD (1.2V)启动。
    2、当 VDDIO (3.3V)启动且 XRSn 释放时间不到800ms 时、CPU 未启动。
    3、 当 VDDIO (3.3V)启动且 XRSn 释放时间超过900ms 时、CPU 启动。

    换句话说、CPU 不会按照 VDDIO、VDD 和 XRSn 的顺序启动。

    我认为我符合运行条件和特性、但问题是什么?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ito-San、

       除非您提供-XRS 引脚电路和通过和失败条件的波形、否则我很难回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    感谢您的回复

    附加了 CPU 启动时电源的波形。

    1通道(黄色):3. 3V
    2通道(绿色):1.2V
    3通道(紫色):外部复位输入信号

    1、
    在3.3V 上升后、1.2V 上升大约200ms、
    在经过大约530ms 之后、当输入外部复位时、
    CPU 似乎无法正常启动。

    2、
    在3.3V 上升后、1.2V 上升大约200ms、
    在大约700ms 或之后、CPU 不能正常响应。
    当外部复位被输入时、CPU 似乎正常启动。
    当一个外部复位被输入时、CPU 正常启动。

    在条件1下无法启动的原因是什么?

     此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ito、

             您尚未按照我之前的要求附上复位引脚的原理图。 理想情况下、我希望看到到所有 MCU 引脚的连接。 具体来说、我 希望看到电源、-XRS 和引导模式选择引脚。

    过530毫秒后,输入外部重置时,

    530ms 的时间太长、无法释放重置。 几乎是半秒。 这本身不是问题,但我想知道它是否指向我所缺少的东西。

    在条件1下无法启动的原因是什么?

    您没有为我提供足够的信息来建议要查看的领域。 该问题与我们的 MCU 无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    我已将原理图发送给大家私信。
    请检查一下。

    >>>530ms 的时间太长,无法释放重置。

    为什么530ms 太慢?

    另外、请准确说明启动需要多长时间。

     

    此致  

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ito、

       我通过私人消息提供了有关该设计的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    我刚向客户确认、
    XRS 信号作为 TRST 写入、
    似乎没有问题。
    还有其他因素吗?
    如果没有关于上升时间延迟的信息、
    如果您不了解上升时间延迟、请咨询专业工程师。

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ito、         

                   Excel 电子表格中发送的电路具有误导性。 有一个标题为"reset circuit"的块、但它看起来与产生 RESET 无关。 而是看起来像 JTAG 电路。 此外、原理图以位和分段形式发送(不含任何元件器件型号)。 PDF 文件有一个名为"RES#"的信号,但没有此信号来自何处的信息。 由于所有这些、无法对电路进行有意义的分析。 遗憾的是,我不能再继续下去了。