This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:是否可以从微型 TMS320F28388D 实时获取日期?

Guru**** 2638505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1352756/tms320f28388d-is-it-possible-to-get-the-date-in-real-time-from-a-micro-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D

早上好!


我正在制作一个代码,以在 SD 卡上写入 FAT32文件与 SPI 通信。 我想在.csv 文件中写入当前日期和时间。 我想知道是否可以从微控制器获取一些日期和时间值。 我还没有找到任何关于具有 RTC 或类似工具的信息。 非常感谢您的帮助。


此致、
佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pedro:

    器件上没有像这样的计数器。 CPU 计时器仅对时钟周期进行计数、而不记录日期/时间。