This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMDSEMU110-U

Guru**** 2908050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347681/tms320f2812-tmdsemu110-u

器件型号:TMS320F2812

尊敬的所有人:

是否可以派上用场的专家  

TMDSEMU110-U JTAG  

可用于 TMS320F2812?

我们拥有 2006年起采用 TMS320F2812的 CNC 控制卡。

之前我使用的是 Spectrum Digital JTAG 调试探针、这些探针非常可靠耐用。

去年、我们购买了 TMDSEMU200-U 

从 TI 网站上得知、该探针在最初15-20天内出现问题、我们与 TI 客户支持进行了沟通。  

TI 专家检查了所有可能的连接相关问题、最终同意这是保修问题。 我收到了更换产品、但在3-4个月左右花费了很长的时间、这意味着我不得不从 Blackhawk 网站购买另一个 XDS200、因为特定器件的 TI Stock 为0。  

对于这个新购买的产品、我们发现20至14引脚连接器有问题。 我们之前将其用于闪存编程和调试、但这并不一致。  

替换 TI 的 JTAG 后、我们最近对新一批卡进行了编程、然后突然发现存在1135的错误问题。 当我在 CCS 中通过"verify"选项卡检查 JTAG probe 时,我得到了与 post 附加的结果。  

凭借大约15年之内 Spectrum Digital 的3个 JTAG 和大约6-8个月之内 Blackhawk 的3个 JTAG 来进行相同的电路板设计、我不确定该怎么办?

此外、当我查看 TI E2E 论坛时、weree2e.ti.com/.../JTAGReport.docx 也 报告了有关 Blackhawk 产品的类似质量和支持问题。  

现在我正在寻找其他替代方案、因为  

1过去15年、我使用同一电路板设计、没有 JTAG 问题

2最近它经过了 TI 专家的检查、JTAG 连接非常标准。

非常感谢您的帮助。

谢谢、此致

Abhijit Kelkar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以派上用场的专家  

    TMDSEMU110-U JTAG  

    可用于 TMS320F2812?

    [/报价]

    这应该适用于该器件。

    您发布的测试连接错误代码表示目标设备存在一些问题。 您的目标板是否已损坏?  

    能否尝试在以前能够成功连接的电路板上运行相同的测试?

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 Benjamin、

    感谢您的回复。 我不能马上回答。

    特定的器件型号 未在支持器件标签 TMS320F2812下提及详细信息。  

    其次,关于两个 JTAG ,它似乎有一个问题的松散连接。 我正在检查电缆和连接器. 第二个电容器可能会损坏、连接后、引脚5处显示为0V。 它将3.3V 电源短路。

    我有多个电路板是制造商、因此它不是电路板问题、而是 JTAG 问题。 我使用 Spectrum Digital JTAG 对同一个板进行了编程、  

    我认为 TI 应该解决 Blackhawk 问题。   

    谢谢、此致

    Abhijit Kelkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够在电路板上共享 JTAG 接头的原理图? 也许两个调试探针的引脚分配有一些差异。

    您要将哪个接头适配器板与 XDS110配合使用?  

    如果此问题的根本原因是 XDS110出现故障、我会非常惊讶。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 Benjamin、

    我可以很好地分享 JTAG、但事实是、

    1、我的特殊板材设计从2006年开始投入使用。 它用于我们制造的 CNC 机器、市场上有大约700台此类机器。  

    2.在过去的15到16年里,我一直在同一个板上使用不同版本的 Spectrum Digital (SD) JTAG。 在两者之间,仅有一次我使用了 Blakhawk JTAG,它也在1年内因不明原因而损坏。 相反、SD JTAG 在相同的工作条件下至少可运行3-5年。

    3.在新冠疫情停顿后、我发现 SD 已经失效、不得不加入 Blackhawk、于是我从 TI 网站购买了 USB200 JTAG。 在10到15天内就已损坏。

    4. TI 专家检查了 我的 JTAG 设计、我的使用方法、并且我们进行了很长时间的沟通。 最后他们认为是制造问题、 大约4-5个月后送我更换。 同时、当我检查 TI E2E 以了解 Blackhawk 问题时、有此类文章关于他们的 Blackhawk JTAG  问题、以及 Blackhawk 的任何响应。   

    5.我还报告说,当我在工作机器上使用 Blackhawk JTAG进行 一些实验时,我发现了错误1156的问题。 您可以使用以下链接进行通信。

    TMDSEMU200-U:U7 IC 烧写-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    6.经过大量的实验,我们发现 SD JTAG 用黑色铁氧体 RAPA 在 FRC 电缆上来保护噪声,而 Blackhawk 不提供这一点。 当我们开始将类似的说唱歌手用于串行时、   Blackhawk, 工作正常     

    7、我觉得这种简单的降本措施造成了这样的问题、TI 应该解决。

    8.特殊问题与 XDS 110无关,但与 USB200类型 JTAG 有关

    谢谢  

    Abhijit Kelkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以分享您的担忧、感谢您的反馈。  

    。 XDS 110不是特别问题,但 USB 200类型 JTAG

    我重新阅读您的帖子、现在就看到它了。 您是否计划获取 XDS110?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。  

    我们正在针对 F28P650处理器进行电路板开发、在 F28P650网页上尚不清楚哪个 JTAG 可以处理特定处理器。 所以我需要在此基础上作出决定。

    谢谢  

    Abhijit Kelkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我最后一次答复的基础上,  

    TMDSEMU110-U。网页的"Supported (支持)"选项卡下未提及 F28P65x processor (F28P65x 处理器)"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XDS110支持 F28P65X。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢本杰明、  

    在这种情况下、我将购买 XDS110。

    谢谢、此致

    阿比吉特