This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:EEPROM 仿真

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1351347/tms320f2800137-eeprom-emulation

器件型号:TMS320F2800137

我想在 TMS320F2800137微控制器上使用仿真 EEPROM。 我找不到任何相关示例。 是否可以将闪存扇区用作此控制器上的 EEPROM? 如果可以、您能否举几个例子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 EEPROM 仿真的详细信息、请参阅此文档: https://www.ti.com/lit/sprade8

    虽然本文档介绍了在 F28P65x 器件的闪存中实现 EEPROM 仿真的方法、但第8节讨论了如何根据 F280013x 器件来调整该项目。 此外、本文档的其余部分讨论了该项目的总体实施、使您能够了解并进行必要的更改以适应 F280013x。  

    此致、

    斯凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我浏览了文档的第8节、但在闪存的示例程序中没有 EEPROM 示例。  在文档的第8节中说明需要更改 EEPROM_Config.h 文件中的配置、但在闪存示例程序中找不到任何名为 EEPROM_Config.h 的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arundev:

    您使用的闪存示例程序作为参考的位置是什么? 请参阅文档的第11.1节、以找到 F28P65x 和 F28003x 的 EEPROM 仿真示例项目的位置。 这两个项目都包含 EEPROM_Config.h 的变体。

    此致、

    斯凯勒