This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:我们能否在同一代码脚本中使用16位差分模式和12位单端模式等两种不同的位 ADC 通道?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1352315/tms320f28379d-can-we-use-two-different-bit-adc-channel-like-16-bit-differential-mode-and-12-bit-single-ended-mode-in-same-code-script

器件型号:TMS320F28379D

我们能否在同一代码脚本中使用16位差分模式和12位单端模式等两种不同的位 ADC 通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anmol、您好!

    如果您想对 ADC 使用不同的分辨率/信号模式、则需要使用两个不同的 ADC 实例(此器件上有 ADC A 到 D)。 例如、ADC A 可以是12位单端、ADC B 可以是16位差分。 在 ADC (即 ADC A)中、 所有 SOC 的分辨率/信号模式都是相同的。