This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041-Q1:配置 IMUL 和 FMUL 是否可以使 f (VCO)低于规范中的最小值?

Guru**** 2526920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349370/tms320f280041-q1-is-it-ok-that-configuring-imul-and-fmul-makes-f-vco-lower-than-the-min-of-the-spec

器件型号:TMS320F280041-Q1

尊敬的 BU 专家:  

在我的客户应用中、它们在初始化时使用 InitSysPll 来配置 PLL。  

它们使用 IMUL=5和 FMUL=0、分频器为/1。 采用此配置时、PLL 电路中的 VCO 输出频率为50MHz。 但根据数据表中的规格、VCO 频率的最小值为120MHz。 F28004x 是否可以?  

他们还发现一个现象,在引导他们使用10和分频器/2的 IMUL,在应用他们使用5和分频器/1的 IMUL. 在 app 中、程序在 app 中执行 InitSysPLL 时、将进入 Flash 不可纠正的错误陷阱。 您能帮助分析原因吗?  

此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    专家将在下周二之前不在办公室、请允许、直至那时再答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    无法将 PLL VCO 配置为低于规格限制频率。 环路 很可能不稳定、并且结果无法预料。

    此致、
    伊袋