This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:最大 LSPCLK

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1352837/tms320f28379d-max-lspclk

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我到目前为止在数据表中找不到它:我需要注意 LSPCLK 设置是否存在限制、尤其是在使用 SPI 和 SCIA 时?

如果我设置 LSPCLK = SYSCLK / 2、是否可以使用 LSPCLK = 100MHz、是否有任何问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    数据表中提供了此信息。 下面随附的快照
    如果您有任何其他问题、请告诉我

    谢谢。
    普拉森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评分

    我的部分问题是... SPI 或 SCI 使用更快的 LSPCLK 是否存在任何问题?

    这些示例似乎使用了较低/默认值、因此我希望确保这不是 SPI 或 SCI 的限制。

    谢谢。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    是的、从 SPI 或 SCI 的角度来看、最大频率受到限制。

    您可以查看  不同 SPI 模式的电气规范第6.12.5.1节"SPI 电气数据和计时"、并了解您是否有更多问题、以便我们可以向 SPI/SCI 专家寻求帮助