This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:TMS320F28054PNS 之间的差异

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1352871/tms320f28054m-difference-between-tms320f28054pns

器件型号:TMS320F28054M

您好!

 TMS320F28054PNS 与 TMS320F28054MPNQ 有何区别 ?

只是支持 InstaSpin 和 RISC (精简指令集计算)、还是也有其他差异?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管 S 和 Q 具有相同的额定温度、但 Q 符合 AEC Q100汽车标准。  S 和 Q 在测试水平和质量水平承诺方面有所不同。 Q 器件要进行更多的测试和质量控制。 除此之外、S 和 Q 器件完全相同。

    关于28054 M 器件、请参阅数据表中的以下注释:

    "TMS320F2805xM 器件是支持 InstaSPIN-MOTION 的 MCU。 但是、不再推荐将 InstaSPIN-MOTION 用于新设计、也不会获得应用支持。"

    无 RISC。