主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我目前正在从事的项目使用的是 f28069。
我将使用虚拟信号来验证生成的 PWM。
不过、当我使用正弦函数时、它生成的信号会偏离正弦范围。
下面是我测试的函数。
TEST = sin ((2 * pi * 416)/ 1666);
理论上、它的值应该为0.999998、但我获得的实际值如下图所示。

我想询问我的设置中是否有任何错误?
此致。
狄龙
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前正在从事的项目使用的是 f28069。
我将使用虚拟信号来验证生成的 PWM。
不过、当我使用正弦函数时、它生成的信号会偏离正弦范围。
下面是我测试的函数。
TEST = sin ((2 * pi * 416)/ 1666);
理论上、它的值应该为0.999998、但我获得的实际值如下图所示。

我想询问我的设置中是否有任何错误?
此致。
狄龙
您好!
感谢您的答复。
当我逐步执行检查程序时,我发现一个问题出现在"sin()"函数,其中出现了以下错误消息:
"在/home/ubnuser/ti/repos/c2000ware/libraries/math/temp/source/fpu32/sin_f32.asm 中找不到源文件"
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。"
您能建议如何更改路径、或者我是否需要向我的项目中添加"sin_f32.asm"等文件吗?
目前、我正在针对 fpu32和-库"ProjName/lib/rts2800_fpu32_fast_complement.lib"进行配置以供使用。
此致。
狄龙
您好,Dillon:
当我逐步执行检查程序时,我发现一个问题出现在"sin()"函数,其中出现了以下错误消息:
"在/home/ubnuser/ti/repos/c2000ware/libraries/math/temp/source/fpu32/sin_f32.asm 中找不到源文件"
[/报价]之所以出现此错误消息、是因为该函数的源文件在工程中未激活、这不表示程序有任何功能问题、您应该仍然能够在"Disassembly"窗口中逐步调试汇编代码。 遗憾的是、此时、这将是在应用中逐步调试代码的唯一方法。
您好,Dillon:
还有其他方法可以实现我的目标吗?
或许我应该创建正弦表?
[/报价]根据您上一次关于无法查看源文件的回答、我不知道您遇到的实际问题的任何信息(即、哪个寄存器接收到设置为其不正确的值、调用了错误的函数、如果未正确检查条件、等等)。 您需要能够单步执行代码并找出问题所在。 使用正弦表的解决方案可能有用、也可能不有用、但我不知道您看到能够确定这一点的是什么问题。